请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM84212 大家好、
TPSM84212EAB 中输入的最小值为14.5V。如果输入为12V 或小于12V、输出将跟随输入。
客户可以接受这样的情况 A。例如、Vin =12V、Vout =11.9V。
但是、如果 Vin =12V、Vout =0V、则客户无法接受。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TPSM84212EAB 中输入的最小值为14.5V。如果输入为12V 或小于12V、输出将跟随输入。
客户可以接受这样的情况 A。例如、Vin =12V、Vout =11.9V。
但是、如果 Vin =12V、Vout =0V、则客户无法接受。
一旦 VIN 高于 VIN_UVLO (典型值4.1V)、器件将打开并开始尝试进行调节。 之后、根据负载电流的不同、该器件将具有50mV 至500mV 的压降。 请参阅数据表的图18和19。
此致
让