This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:当 VDD 引脚和 COMP 引脚短路时、OUT 引脚输出

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960821/ucc28c44-out-pin-output-when-vdd-pin-and-comp-pin-are-short-circuited

器件型号:UCC28C44

您好!

我想向您询问有关 UCC28C44器件的信息。
如果 VDD 引脚和 COMP 引脚短路、OUT 引脚的输出会怎样?
它是否会保持"L"?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaji!  

    感谢您与我们联系并关注 UCC28C44! 要回答您的问题、COMP 引脚的最大输入电压为6.3V。 施加 VDD (开始开关时的最小电压为14.5V、继续开关时的最小电压为9V)可能会损坏器件、我强烈建议不要这样做。  

    如果您希望禁用 PWM 输出、建议使用两种方法来实现此目的、请参阅数据表中的下图:  

    感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson