This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:LM76003-Q1和 LM76002-Q1是否通过 ISO7637测试?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002-Q1, LM76003-Q1, LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960020/lm76003-q1-does-the-lm76003-q1-and-lm76002-q1-pass-iso7637-test

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76002-Q1LM5576

我是否知道 LM76003-Q1 和 LM76002-Q1是否通过 ISO7637测试? 您能否分享测试报告?

我们将在 dashcam 应用中进行设计。 输入电压可以是12V24V、 输出为5VDC@2A。 当暴露于低于40V 的连续电压和低于75V 的负载突降电压时、辅助摄像头模块不应受到损坏、如 ISO7637中所述。

我还想知道 LM76003-Q1是适合此应用的良好解决方案。 或者您有任何好的建议。

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    对延迟答复表示歉意。 大多数人在感恩节假期外出。  

    我没有找到有关该特定测试的任何数据。  

    但是、该器件的额定工作输入电压为60V、绝对最大值为65V 您提到的是75V -这将需要某种类型的输入保护/钳位。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    您是否有建议解决方案可供分享? 谢谢

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    请查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snva681a/snva681a.pdf

    此外、另一种解决方案是使用额定电压为75V 的器件、如 LM5576。

    谢谢、  
    Denislav