This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:是否可配置空载 Vbat 输出电压?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960675/bq25611d-is-no-load-vbat-output-voltage-configurable

主题中讨论的其他器件:BQ25611D

零件编号:BQ25611D

有问题 μ A

当电池PCM保护变为0V时,将电池0V连接到bq25611d,变为空载。bq25611d的Vbat输出大于1.4V,以激活电池。通过测试,bq25611d的Vbat电压在空载下仅为0.5V。我们可以配置它以输出更高的电压?例如2.1V或4.2V μ A

BQ25611D:是否可配置空载 Vbat 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果没有负载、则意味着没有连接电池、那么没有  当在没有电池的情况下启用充电时、 BAT 输出在终止时脉冲输入和输出(例如、高达4.2V 的电压以及下降和后退)、并具有 SYS。  当在没有电池的情况下禁用充电时、BAT 输出将持续约2.0V、但未进行调节。

    此致、

    Jeff