This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940EVM 上 R58和 R59的用途是什么?

Guru**** 2508125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960752/bq76940-what-is-the-purpose-of-r58-and-r59-on-bq76940evm

器件型号:BQ76940

您好!

1)我想问、BQ76940EVM 上 R58 (1k)和 R59 (1k)的用途是什么。  

我提出这一问题是因为、我在这条线路上看到了异常电流(例如:C10至 VC10X)。 因此、我会看到电池电压的变化(C10、C11 C12 C13 C14 C15上的电压不稳定性)。 当我用0欧姆电阻器更换电阻器(例如 R58)时,问题就会消失。 那么、我想知道该电阻有多重要?

2) 2)在我的设计中、使用0ohm 电阻器而不是1k 电阻器(R58)会产生哪些潜在的负面影响?

3) 3)您对电压不稳定性有什么想法吗? 有关更多详细信息(原理图的组成部分等)、我们可以在 e2e 论坛上使用私人消息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    R58和 R59是中间电源引脚 VC10X 和 VC5X 的功率滤波电阻器。  这些对于为电池组的运行提供基准电压非常重要。  较大的 CF 滤波电容器可为器件提供合理稳定的工作电压。  在短路事件期间、需要较大的 RF 值来保持部件活动。  请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua749 第3节。   EVM 上的 R61和 R62是电流测量分流位置、如果 R58、R59是奇值、则设计中不需要它们。

    2.将 RF 设置为0几乎肯定会导致器件在 SCD 事件期间关断、并可能延迟 FET 的关断。

    3. VC5X 和 VC10X 电压在运行过程中会有所变化。  最明显的一点是每2秒采集一次热敏电阻温度样本。 TS3样本将在 VC10X 上上拉、TS2样本将在 VC10X 上拉。  在室温(10k)下、电流应约为165uA 或165mV、当热敏电阻变热时电流越高。  VC5X 也会产生类似的效果、它们不是同步的。  在该样本期间、除了可能是每个组的顶部电池外、这些会影响电池电压是很少见的。  请查看数据表或 EVM 中的建议值作为示例。