This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8001DRBEVM:有关启动时间和电流限制操作的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959885/tps7a8001drbevm-question-about-startup-time-and-current-limit-operation

器件型号:TPS7A8001DRBEVM
主题中讨论的其他器件:TPS7A80

大家好、  

我正在评估 TPS7A8001 EVM、因为客户在其电路板上遇到问题。 我对该器件的基本操作有几个问题。

请参阅幻灯片。 感谢您的快速响应。

e2e.ti.com/.../tps7a80evm.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形都符合我们的期望、但这里会发生一些事情。

     

    1. 与许多误差放大器一样、内部误差放大器共模范围不是轨到轨。  这在测量中显示为从 NR 引脚电压上升到输出电压上升的延迟。  然后、当输出开始时、它会快速上升、直到它赶上传感器增益乘以 NR 引脚电压。  例如、第二张幻灯片显示了当 Vout 开始快速上升时、NR 引脚电压为350mV。  传感器增益为2.8V/0.8V = 3.5。  350mV * 3.5 = 1.225V、这大约是 Vout 停止快速上升并随着 NR 引脚电压继续上升的地方。
    2. UVLO 模块可能无法完全关闭 TPS7A80中的误差放大器。  这会导致输出电压上出现较小的电压、小于1伏、直到输出电压开始上升。  这说明了在功率点幻灯片13的波形上看到的小电压。
    3. 快速导通期间的阶梯效应是由输出电压过冲导致的、这会导致反馈环路停止输出的导通、随后在误差放大器重新导通时、输出电压再次过冲。 在此期间、基准电压不会停止斜升、误差放大器尝试使用 NR 引脚电压斜升 Vout。
    4. 在某些情况下、浪涌会导致输入电源电压下降、从而导致 LDO 进入压降状态。  这可以在幻灯片20中看到。

     

    以下是一些补救措施和意见:

     

    1. 确保至少存在与输出电容相同的输入电容值。  最好有更多的 Cin 而不是 Cout、这将防止 Vin 在开启期间下降。
    2. 请记住、由于 UVLO 无法关闭误差放大器、Vout 上的少量电压很低且小于1V。  这不足以开启大多数电子产品、并且可能不会对设计产生影响。
    3. 如果客户想要更长的开机时间、则通过增加 CNR 来做正确的事情。  但是、TPS7A80是一款快速导通器件(2ms 的快速充电开关时间意味着该器件)。  如果客户需要大于5ms 的启动时间、则可能希望选择其他 LDO。  如果客户希望使用不同的 LDO、如果我们满足 LDO 要求、我们可以提供其他解决方案。

    谢谢、

    斯蒂芬