This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:TPSM53602是 ADC 电路的理想选择吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, TPSM53602, ADS1261, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959242/tpsm53602-is-tpsm53602-ideal-for-adc-circuits

器件型号:TPSM53602
主题中讨论的其他器件:ADS1235ADS1261LMR33630

你好

我正在设计一个使用 ADS1235进行数据读取的测压元件数据采集项目。 在这种情况下、我只有24VDC 的输入电压、然后我需要生成5V 和3.3V 的电压来为电路和称重传感器(AVCC / DVCC)供电。 我正在寻找具有最低噪声和 EMI 水平的高质量电源的最佳解决方案。 我发现 TPSM53602开关是一款具有多种优势的通用建议电源、但在 ADC 电路上找不到任何应用或示例。 我想知道这是不是一个好的解决方案。 我的计划是使用其中的两个。 一个用于5V 和3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使这是一种有效的解决  方案、我也想知道一些具有更好成本优势的备选方案、这些方案可通过24VDC 电源为 ADC 电源供电、一旦 TPSM53602有一点昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    感谢您的提问。

    您似乎需要一个转换器来将24VDC 降压到5V 和3.3V 电源轨、您是否了解每个电源轨的预期电流消耗? 了解电流消耗要求后、我可以为您提供一些替代器件。

    我认为我们没有专门针对使用该器件为 ADC 应用供电的应用手册、但是该器件的 EVM 用户指南是一个很好的资源、例如使用 ADS1261而不是 ADS1235的电路、我提供了以下链接。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau293a/sbau293a.pdf

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    TPSM53602将是适合您的应用的理想器件。 电源模块器件通常具有低噪声和低 EMI。 电源模块的其他优势包括高功率密度、出色的热性能、集成电感器(减少设计工作量)和经过验证的设计。  

    但是、正如哈里森提到的、我们还有许多其他 IC、您可以设计自己的电源。 TPSM53602的内部是 LMR33630。

    此外、您还可以使用我们的 Webench 电源设计器工具来选择适合您应用的器件。