主题中讨论的其他器件:ADS1235、 ADS1261、 LMR33630
你好
我正在设计一个使用 ADS1235进行数据读取的测压元件数据采集项目。 在这种情况下、我只有24VDC 的输入电压、然后我需要生成5V 和3.3V 的电压来为电路和称重传感器(AVCC / DVCC)供电。 我正在寻找具有最低噪声和 EMI 水平的高质量电源的最佳解决方案。 我发现 TPSM53602开关是一款具有多种优势的通用建议电源、但在 ADC 电路上找不到任何应用或示例。 我想知道这是不是一个好的解决方案。 我的计划是使用其中的两个。 一个用于5V 和3.3V