This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:Kevlin 将 AGND 连接到 BP5电容器附近的 PGND

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960852/tps543620-kevlin-connect-agnd-to-pgnd-near-the-bp5-cap

器件型号:TPS543620

你(们)好

您能解释 一下在图10-1中、Kevlin 将 AGND 连接到 BP5电容器附近的 PGND 的详细信息吗?

客户希望了解这意味着什么。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    这应该是开尔文连接。 对于此连接、关键在于它是一个到两个 PGND 引脚的低阻抗单点连接。 可使用内部 PGND 平面的过孔。

    内部 PGND 的过孔应靠近 BP5电容器、但应远离 AGND 引脚和底部 FB 分压器。 这将有助于防止 BP5电容器提供的开关电流引起的任何噪声远离 AGND 引脚和 FB 分压器。 我已尝试使用下面的图片来展示这一点。

    请告诉我是否需要进一步澄清。

    Anthony