This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:FLT 和 RDY 恢复条件

Guru**** 2814385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960114/ucc21710-q1-flt-and-rdy-recovery-condition

器件型号:UCC21710-Q1

大家好、

我的客户询问以下问题、您能提供支持吗?

(1)表3中的 RDY 条件

在表3中、当 VCC 处于 PD 中时、RDY 为何保持高阻态?

(2) RDY 恢复条件

从 VCC/VDD 欠压恢复:在 VCC 或 VDD 恢复后经过的 tRDYHLD 时间分别超过 VCC_ON 或 VDD_ON 阈值,  

从 VDD/VEE 开路中恢复:类似于从欠压情况中恢复?

(3) RDY 和 FLT 之间的独立性

FLT 与 OC 相关、RDY 与电源条件相关、因此 FLT 和 RDY 在恢复条件下相互独立。

正确吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、我们的专家将在下周初回到办公室时回答您的问题。

    谢谢、

    Krystian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    欢迎使用 E2E!

    我一定能提供支持! 在下面查找我对您的问题的评论:

    这可能是一个拼写错误、不应该是这样。 对于 VCC PD、RDY 的状态应低、如"8.3.3 VCC 和 VDD 欠压锁定(UVLO)"一节所述。

    2. tRDYHLD 是检测到 UVLO 后触发 RDY 信号后 RDY 信号保持低电平的最短时间。 检测到 UVLO 后、器件将执行以下三项操作之一:

    i.在 tRDYHLD 运行之前、VDD/VCC 恢复

    • 设备将等待 tRDYHLD 消失
    • tRDYHLD 通过后、输出将恢复为高电平、同时 RDY (下图中为1)

    二 tRDYHLD 运行后、VDD/VCC 恢复

    • 器件的输出将遵循相同的导通时序特性(下图中为2)

    三 VDD/VCC 永远不会恢复

    • RDY 将保持低电平、驱动器将保持关闭

    3.正确。 FLT 和 RDY、彼此独立。 UVLO 事件不会触发 FLT。

    此致、

    Andy Robles