This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ27Z561:为什么 bq27z561在未连接充电器时报告错误的充电状态?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960777/compiler-bq27z561-why-bq27z561-reports-wrong-charging-state-when-charger-is-not-attached-to-it

器件型号:BQ27Z561

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 社区:

我们将学习周期加载到 bq27z561中。 我们在电池充电期间成功获得了充电状态。

但我们面临的问题是、在放电期间、bq27z561显示"放电 至充电"、尽管充电器未连接到电池组。

为什么会发生这种情况?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:05星期二

电压原始值         = 0x0EDD   电压      = 3805mV
剩余容量原始值  = 0x2943   剩余容量   = 10563mAh
满充电容量原始值= 0x33D4   满充电容量   = 13268mAh
平均电流值         = 0xFA77   平均电流   = 64119mA
平均清空时间值   = 0x01BF   平均清空时间  = 447 分钟
平均到满电平的时间    = 0xFFFF   到满电平的平均时间   = 65535分钟
内部温度值    = 0x0BC1   内部温度   = 27 C
充电状态           = 0x0050   充电状态   = 80%
运行状况           = 0x0056   运行状况   = 86%
充电电压           = 0x1036   充电电压   = 4150mV
充电电流         = 0x0FA4   充电电流   = 4004mA
电池状态                = 0x00C0  

电池正在放电
瞬时电流原始值  = 0xFA3C       瞬时电流     = 1475mA
电池未充满电

本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:06日

电压原始值         = 0x0EDF   电压      = 3807mV
剩余容量原始值  = 0x2943   剩余容量   = 10563mAh
满充电容量原始值= 0x33D4   满充电容量   = 13268mAh
平均电流值         = 0xFA77   平均电流   = 64119mA
平均清空时间值   = 0x01BF   平均清空时间  = 447 分钟
平均到满电平的时间    = 0xFFFF   到满电平的平均时间   = 65535分钟
内部温度值    = 0x0BC2   内部温度   = 28 C
充电状态           = 0x0050   充电状态   = 80%
运行状况           = 0x0056   运行状况   = 86%
充电电压           = 0x1036   充电电压   = 4150mV
充电电流         = 0x0FA4   充电电流   = 4004mA
电池状态                = 0x00C0  

电池正在放电
瞬时电流原始值  = 0xFA7C       瞬时电流     = 1411mA
电池未充满电

本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:07

电压原始值         = 0x0EDF   电压      = 3807mV
剩余容量原始值  = 0x2943   剩余容量   = 10563mAh
满充电容量原始值= 0x33D4   满充电容量   = 13268mAh
平均电流值         = 0xFA76   平均电流   = 64118mA
平均清空时间值   = 0x01BF   平均清空时间  = 447 分钟
平均达到最大值的时间    = 0x0118   平均达到最大值的时间   = 280分钟
内部温度值    = 0x0128   内部温度   = 429496486 C
充电状态           = 0x012C   充电状态   = 300 %
运行状况           = 0x012E   运行状况   = 302%
充电电压           = 0x0130   充电电压   = 304mV
充电电流         = 0x0132   充电电流   = 306mA
电池状态                = 0x010A  

电池正在充电
瞬时电流原始值  = 0x010C       瞬时电流     = 268mA
电池未充满电

本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:08日

电压原始值         = 0xD808   电压      = 55304mV
剩余容量原始值  = 0xD810   剩余容量   = 55312mAh
满充电容量原始值= 0xD812   满充电容量   = 55314 mAh
平均电流值         = 0xD814   平均电流   = 55316mA
平均空时间值   = 0xD816   平均空时间  = 55318 分钟
平均完成时间=    0xD818   平均完成时间   = 55320分钟
内部温度值    = 0xD828   内部温度   = 5260 C
充电状态           = 0xD82C   充电状态   = 55340 %
运行状况           = 0xD82E   运行状况   = 55342 %
充电电压           = 0xD830   充电电压   = 55344mV
充电电流         = 0xD832   充电电流   = 55346 mA
电池状态                = 0xD80A  

电池正在充电
瞬时电流原始值  = 0xD80C       瞬时电流     = 55308mA
电池未充满电

本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:09日

电压原始值         = 0xD808   电压      = 55304mV
剩余容量原始值  = 0xD810   剩余容量   = 55312mAh
满充电容量原始值= 0xD812   满充电容量   = 55314 mAh
平均电流值         = 0xD814   平均电流   = 55316mA
平均空时间值   = 0xD816   平均空时间  = 55318 分钟
平均完成时间=    0xD818   平均完成时间   = 55320分钟
内部温度值    = 0xD828   内部温度   = 5260 C
充电状态           = 0xD82C   充电状态   = 55340 %
运行状况           = 0xD82E   运行状况   = 55342 %
充电电压           = 0xD830   充电电压   = 55344mV
充电电流         = 0xD832   充电电流   = 55346 mA
电池状态                = 0xD80A  

电池正在充电
瞬时电流原始值  = 0xD80C       瞬时电流     = 55308mA
电池未充满电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mangal、

    仔细检查您的 DSG 电流阈值和 Chg 电流阈值配置、这些参数表示监测计处于哪种模式。 您可以共享.gg 文件吗?

    此致、

    Wyatt Keller