This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:启动后输出电压升高

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958857/tps82140-output-voltage-rises-after-start-up

器件型号:TPS82140

大家好、团队、

我使用 TPS82140进行12V-1.8V 转换。

我观察到 TPS82140输出电压在 启动后大约50ms 上升到2.0V。

请帮我解决此问题。

单击内部链接查找原理图和波形。

谢谢你。

此致、

Itoh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我在原理图中看不到任何可能导致该行为的明显结果。

    您能否提供 FB 引脚和 VIN 也随 VOUT 一起捕获的波形?

    是否有任何其他连接到1.8V 节点的东西可以上拉电源轨?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    下周一、我将从美国感恩节假期回来查看。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我同意,从原理图中没有任何明显的东西可以解释这种行为。

    除了软启动信号外、您可能还需要查看上述信号。

    或者、输出端连接的其他元件可能会上拉该电源轨、因为如果输出电压高于应有的值 、此转换 器不会主动强制其输出下降(转换器只能强制其上升)。