This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:近地轨道中的辐射

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22921, TPS1HB08-Q1, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959572/tps4h160-q1-radiation-in-low-earth-orbit

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22921TPS1HB08-Q1TPS1H100-Q1

尊敬的 TI E2E 团队:

我们的项目希望在   近地轨道(LEO)航天应用中使用 TPS4H160、TPS2H160和 TPS1HB08来切换28V 线路。

您是否知道这些高侧开关是否经过辐射测试或用于 LEO 航天器?

TPS22921已由 JPL 进行辐射测试、未在44MeV.cm2/mg 条件下看到破坏性单粒子锁定: https://ieeexplore.ieee.org/document/8115429

这些高侧开关的架构和制造工艺是否相似、这意味着、我们是否可以考虑 TPS4H160、 TPS2H160和 TPS1HB08的行为类似?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们不建议在28V 电压下运行 TPS1HB08-Q1器件。 该器件的标称工作电压范围为6V 至18V。 对于诸如冷启动和负载突降等事件、该器件具有扩展的工作范围(低至3V 至最高28V)。 对于这些器件、我们不会为这些测试收集数据、因此无法保证它们在这些测试条件下的行为方式。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    非常感谢您的回答。
    只有 TPS1HB08-Q1的额定工作电压不是28V、但其他器件正确吗?
    您是否知道额定电压为28V 和 LEO 条件的开关?

    最棒的
    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    TPSxHxx 器件可在28V 电压下运行、但任何 TPSxHBxx 或 TPSxHAxx 器件都不能运行。 我们支持28V 标称电压的超低 Ron 器件是 TPS1H100-Q1。 我们没有任何已针对 LEO 条件进行测试的高侧开关。  

    此致、

    Kalin Burnside