This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:设计现在在高负载下工作

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960251/lm5022-design-now-working-at-high-load

器件型号:LM5022

我正在设计一个升压稳压器、其电压范围为12V 至60V、最高为100W。它在较小的负载下工作得非常好、但在较大的负载下会发生一些问题。

稳压器在35W 下工作正常、但在50W 下、当我打开电源时、电感器开始发出呜呜声、Vout 仅为34、 但在几秒钟内、Vout 上升至39V、然后跳至60V、此时电感器停止旋转。

当我尝试100W 负载时也发生了类似的情况、但 Vout 在34V 时"卡住"、并且发热电感器从未停止。

我使用两个 PSMN016 NMOS FET 作为开关晶体管、并使用一个 TST40L200CW 二极管。

除此之外、一切似乎都运行良好。 在我的职业生涯中、我曾经遇到过这种情况、但在我的一生中、我不记得原因是什么。 我相信在座的人一定会熟悉这种现象。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图在第一次发布时没有显示、所以这里是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5022。

    查看您的原理图、可以更改环路补偿以帮助改善运行情况。 我建议使用以下值

    R22= 500欧姆

    C27 = 330nF

    C28 = 2.2nF

    关于 MOSFET、我建议切换到100V 版本的器件。 这将有助于减小二极管的正向压降、并有助于提高效率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett