This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:输出电压纹波

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460EVM, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960081/lm61460-vout-ripple

器件型号:LM61460

大家好、

我的客户测量了 LM61460EVM-AS 400K 上的 Vout 纹波。 您能否检查并评论每个条件1和条件2? 我想知道这些波形是否正常。

条件1

VIN=24V

VOUT=3.308V (Rfbt=300k Ω、Rfbb=130k Ω)

FSW=490kHz (RRT=27k Ω)

Iout=0A 至6A (文件中的24V-0A 意味着输出电流为0A)

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM61460EVM-Vout-ripple.zip

观察放大的波形、输出纹波电压看起来不是正常的。 您是否在 LM61460EVM 上看到过类似的输出电压纹波? 这是正常操作吗?

客户修改了条件2上的 L、Cout 和 Vout 值。 您能否在以下链接中查看 Vout 纹波电压波形?  在经过缩放的24V 波形中、纹波电压包含一个方波、这似乎是 Cout ESL 的影响。

条件2.

VIN=24V/7V

VOUT=3.375V (Rfbt=285k Ω、Rfbb=120k Ω)

Iout=0A 至6A

L=3.3uH (1267AY-3R3N)

COUT =将22uF 添加为 CO5、因此总 COUT = 22uFx5 = 110uF

FSW=490kHz (RRT=27k Ω)

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM61460-Vout-ripple-with-condition.2.zip

客户在红色圆圈中添加了22uF (CO5)。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    在电路板上的哪个位置 测量输出纹波?

    如您所述、方波行为可能是基于输出电容 ESL 的开关节点电压的电感分压。 在低频行为方面、您能否尝试使用共模噪声更低的不同输入源电源。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的支持。

    我将向客户检查电路板上的输出 纹波测量位置。

    对于 Condition.1、该波形(24V、4A)是否正常? 如果可能、您能否与 condition.1共享条件相似的波形? 我希望具有参考波形。

    "低频行为"的含义是否意味着以下125KHz?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    查看 LM61460数据表中的纹波。

    我怀疑这是不稳定的、但输入电源中可能会出现一些颠簸行为(125kHz 高于直流/直流转换器的环路抑制带宽)。 请确保输入电源电压没有类似的纹波特征。 如果是这样、则可以通过输入 LC 滤波器进行衰减。 有关输入滤波器设计、请参阅此处的第15部分: http://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php  

    此致、

    Tim