大家好、
我的客户测量了 LM61460EVM-AS 400K 上的 Vout 纹波。 您能否检查并评论每个条件1和条件2? 我想知道这些波形是否正常。
条件1
VIN=24V
VOUT=3.308V (Rfbt=300k Ω、Rfbb=130k Ω)
FSW=490kHz (RRT=27k Ω)
Iout=0A 至6A (文件中的24V-0A 意味着输出电流为0A)
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM61460EVM-Vout-ripple.zip
观察放大的波形、输出纹波电压看起来不是正常的。 您是否在 LM61460EVM 上看到过类似的输出电压纹波? 这是正常操作吗?
客户修改了条件2上的 L、Cout 和 Vout 值。 您能否在以下链接中查看 Vout 纹波电压波形? 在经过缩放的24V 波形中、纹波电压包含一个方波、这似乎是 Cout ESL 的影响。
条件2.
VIN=24V/7V
VOUT=3.375V (Rfbt=285k Ω、Rfbb=120k Ω)
Iout=0A 至6A
L=3.3uH (1267AY-3R3N)
COUT =将22uF 添加为 CO5、因此总 COUT = 22uFx5 = 110uF
FSW=490kHz (RRT=27k Ω)
客户在红色圆圈中添加了22uF (CO5)。
此致、
山口