This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:COM 和 OUTx 之间的关系

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958241/tpl7407l-relationship-between-com-and-outx

器件型号:TPL7407L

大家好、


我对 TPL7407L 有疑问。
COM 引脚和 OUTx 引脚之间的关系是否有任何限制?

条件:COM = 8.5V/OUTx = 40V

在上述输入电压下、它是否正常工作?
您是否需要 COM=T OUTx Ü V 或 COM>OUTx 条件?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山  

    感谢您的问题、

    [引用用户="shuji Ishiwata"]

    COM 引脚和 OUTx 引脚之间的关系是否有任何限制?

    [/报价]

    原因是您不希望在正常运行期间使内部保护二极管正向偏置。 保护二极管旨在在电感开关(例如电机)期间分流电流。 电感尖峰会导致 OUTx 上的电压高于40V 电源电压、二极管会正向偏置并将电流分流。  

    如果您确实这么做了  

    条件:COM = 8.5V/OUTx = 40V

    这会导致器件停止。 如果无法将 COM 连接到 OUTx 电源、则最好将 COM 悬空。  

    只需为 COM/OUTx 电源使用相同的高电源、就可以了。  

    如果您不驱动电感负载、则不一定需要将 COM 连接到高电源、但不会损坏。  

    请参阅下面数据表中的图、其中显示了如何将电源用于 COM/OUTx

    我希望这对您有所帮助、并告诉我您是否需要有关此主题的任何其他信息、我们很乐意为您提供帮助。

    如果回答了您的问题,请按绿色按钮告知我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri-San、

    感谢你的答复。

    条件:COM = 8.5V/OUTx = 40V
    我发现在上述条件下、它不起作用。
    它在数据表中的哪个位置列出了 COM 和 OUTx 的先决条件?

    最初、我决定它适用于以下数据表内容:

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山  

    第6.3节显示了每个、但是的全部可能范围

    ,这并不意味着与 Vcom (最小值)条件一起使用的 VOUT (最大值)将起作用。  

    内部 EMF 钳位二极管的 Vf 最大为1.4V  

    您不希望该二极管在正常运行期间发生正向偏置、并且希望它能够在电感反冲期间分流电流、例如用于电机驱动应用。 您也不希望在钳位二极管上放置大于 VF 的电源、因为它会立即损坏器件。  

    因此、VCOM 应保持等于 VSUP。 如果将 COM 引脚电压保持在8.5V、并施加40V 的 VSUP、则器件会发出爆裂声并发出烧焦的气味。  

    如果回答了您的问题,请按 绿色 按钮告知我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri-San、


    感谢你的答复。

    以下情况如何?
    条件:COM = 30V / OUTx = 12V 或5V

    我认为它的工作原理是、因为二极管偏置方向相反。
    我的理解是否正确?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个回复吗?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、  

    一直在度假  

    您对二极管反向偏置的理解是正确的。 内部钳位二极管上的反向偏置电压不得超过50V。  

     最好

    Dimitri