This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:能否将电路中 C629的电容值更改为10pF?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905732/tps54519-can-the-capacitance-value-of-c629-in-the-circuit-be-changed-to-10pf

器件型号:TPS54519

您好的团队:

是否可以将电路中 C629的电容值更改为10pF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您是否尝试使用数据表的等式21计算此值?

    您将需要 ESR 值、即您在这里使用的输出电容器值。

    PF 是您希望该电容器具有的值范围。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您对此主题还有其他疑问吗?
    我是否能够在此处回答您的问题?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian、

    非常感谢! 我将尝试 将0.1pF 电容更改为10pF 电容,、然后查看测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当然、一旦您有结果或您对此主题有进一步的问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您对此主题是否有任何更新?

    请告诉我是否可以提供帮助。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您有关于您的主题的新信息或希望进行进一步讨论、请在下面回答。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian