This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:PROCHOT 中断处理

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960033/bq24780s-prochot-interrupt-handling

器件型号:BQ24780S

您好!

1)我正在使用 STM 微控制器对 BQ2478080充电器 IC 进行编程、只要它们是 PROCHOT 中断、电池充电就会停止。

那么、在中断处理程序中、我应该再次对充电器 IC 进行编程吗?

2) 2) PROCHOT 中断之后、当我使用 SMBus 模式的读取寄存器器件没有响应、但如果我在 I2C 模式下读取、器件会正常响应。  

请针对上述问题提出任何解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1)部件内部有一个看门狗计时器。 是否确定通过 PROCHOT 中断停止充电?

    bq24780S 器件包含一个看门狗计时器、可在充电器未在175s 内接收到一个写入 ChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令时终止充电或混合动力升压模式(可通过0x12[14:13]命令进行调节)。
    如果发生看门狗超时、所有寄存器值保持不变、但转换器暂停。 写入 ChargeVoltage ()或 ChargeCurrent ()或更改 REG0x12[14:13]会复位看门狗计时器并恢复转换器以进入充电或混合动力升压模式。 通过 SMBus 命令 REG0x12[14:13]、看门狗计时器可以禁用或设置为5、88或175s

    2) 2)与器件通信时、请遵循时序图。  

    请参阅 数据表7.5.1.2中的时序图。