This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:BQ2000或 BQ24401、用于通过 DC5V 电源为2节镍氢电池充电

Guru**** 2407520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906152/bq2000-bq2000-or-bq24401-for-2-cells-nimh-battery-charging-from-dc5v-power-supply

器件型号:BQ2000
主题中讨论的其他器件: BQ24401

你好、怎么做?

我是否可以在下面对 BQ2000或 BQ24401充电 IC 有一些问题?

Q1)两个 IC 是否都可用于2节镍氢电池充电? 如果是,将 BAT 引脚的分压器值更改为750k + 750k 必须有效,对吧?

Q2)两个 IC 是否都可以直接从 DC5V 电源运行,而无需推荐的分立式稳压器?

Q3)如果我的 DC5V 电源的电压不稳定,它是否会影响 IC 内部的基准电压和充电性能?

如果两个 IC 都无法使用,您是否会建议我们另一个选择?

谢谢!

此致、

Alfred。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fai、

    A1)是的、两个 IC 均可用于2节镍氢电池充电。 分压器值应为1:1、但应限制 RB1和 RB2的串联电阻<1Mohm。

    A2)您可以从用户指南 第5页的原理图中删除 D3、D6、R10和 Q4 (构成输入端的线性稳压 器):www.ti.com/.../sluu270.pdf、以便使用5V 输入源进行充电。

    A3)如果您使用单独的转换器输入和 IC 的 VCC 输入、那么这是一个充电控制 器、因此没有问题、只要 VCC 的输入在4V 至6V 范围内、就可以使用不同的输入电压。 如果 VCC 与输入电源相同、则使用不稳定电源并不理想。 建议获取 EVM 以执行修改并首先使用不稳定的电源进行测试、从而在设计电路板之前查看其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的支持。 现在一切都很清楚。

    此致、

    Fai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kider、

    根据您的建议更改电路后、似乎可以使用5V 电源为2节镍氢电池充电、但并非在所有条件下都可以。

    如果在充电期间更换电池、则更换的电池无法再充电、除非10秒后重新连接电池或复位5V 电源。

    这是否意味着必须通过重新连接5V 电源或电池来重置充电 IC 内部的充电程序,其时间是否长于超时计时器?

    在短时间内更换电池后、任何方法都可以使充电100%正常工作。

    谢谢!

    此致、

    Alfred。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

      MTO 周期是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    通过150nF 电容器和62k 电阻器将 MTO 设置为5小时。

    我想问题可能与 MTO 无关。

    简单地说、我们的用户可以在电池处于充电模式时更换电池、但5V 电源适配器永远不会断开连接。

    我们希望确保所有更换的电池仍能充电、即使用户只需几秒钟即可更换。

    谢谢!

    此致、

    Alfred。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    你会在今天内回答我的问题吗? 谢谢!

    此致、

    Alfred。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

      BQ2000数据表的图12显示了插入电池时的预期运行情况。 电池插入后、充电应开始~1.2秒。 从图2中删除。 状态机、任何时候更换电池都应重新启动充电周期、其预期行为如图12所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    是的。 这是我以前从数据表中得到的结果。 但是、这也不是我从测试板中得到的现象。

    我得到的是

    -当电池断开连接后,10秒钟后重新连接,更换的电池可以充电。

    -当电池断开连接、然后在不到3秒后重新连接时、有时更换的电池无法充电。

    我们每个人都做了50次来证明这一现象。

    更换之前、更换的电池不得达到满电压。

    请告诉我您的电子邮件地址吗? 我想向大家分享我的电路图以进行检查。 我不想在这个公共区域展示它。

    谢谢!

    此致、

    Alfred。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我从我的测试板获取的2个封闭的时序图、供您参考。

    CH1连接到电池端子的正极。

    CH2连接到 BQ2000的引脚5。

    当电池刚刚断开连接时、由于 BQ2000的负载丢失、电池端子的正极从纯直流信号变为开关信号、然后重试其输出。 总共需要3.24秒。

    当我在3.24秒内重新连接电池时、有时电池无法再充电。

    这是否意味着 BQ2000需要检测电池状况,直到在此3.24秒内充电暂停,然后再更换另一个电池进行新的充电?

    谢谢!

    此致、

    Alfred。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在 E2E 上向您发送友谊请求。 您可以通过此处以私密方式发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我已向您发送了一封私人邮件。 请检查并在此处回复。

    谢谢!

    此致、

    Alfred。