This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:峰值输入电流、功率耗散和温升

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184-Q1, LM25183, LM25184, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959441/lm25184-q1-peak-input-current-power-dissipation-and-temperature-rise

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25184LM5155LM5156

您好!

我们希望在反激式设计中使用 LM25184-Q1。  

规格

输入电压:最小值:12V,正常值:15V,最大值:17V

输出电压:15V 1A  和7V .25A

电感:20uH、匝数比

我们使用了"LM25183和 LM25184快速入门设计工具(修订版 A)"来设计电路。

Qn 1.对于上述规格、峰值输入电流是多少? 根据数据表、峰值电流计算公式如下所示。

根据此计算、输入电流高于4.1A。LM25184 IC 是否可能? 因为内部 MOSFET 的额定电流仅为4.1A。

Qn 2:IC LM25184的最大功率耗散能力是多少?

Qn 3:IC 的温度上升和热耗散能力是多少。

请告诉我们是否可以继续执行上述规范。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shameer、

     LM25184在输入电压为12V 时的功率级别可能较高、为16.75W (请转发完整的快速入门文件以供查看)。 如果还可以、可能的控制器解决方案是 LM5155或 LM5156。

    对于问题1-3、LM25184快速入门文件提供了此信息。 最大功耗取决于最高环境温度。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您快速访问 reply.e2e.ti.com/.../LM25183_2C00_-LM25184-PSR-flyback-quickstart-tool-revA.xlsx

    快速启动文件中未给出峰值输入电流。

    请查找随附的 Excel 工作表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到所附文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shameer、

    LM25184的峰值初级电流典型值为4.1A (请参阅数据表中的 EC 表规格)。 快速入门计算器可查找最小输入电压下的最大输出功率/电流 您可以从中得出最大直流输入电流。 数据表中提供了相关公式。

    此致、

    Tim