This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:有关测量和校准的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959429/bq76942-questions-about-measurement-and-calibration

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76952

大家好、

有问题需要您的支持:

如我们所知、电压或电流的校准需要两个值来确定增益和偏移、如下图所示。

然而、BQStudio 中的校准只需要一个值、并且只有增益通过校准更新、偏移保持为零。 如下图所示。

您能否帮助解释 BQStudio 如何实现校准以及精度 是否因一个值而受损。

2.有十节电芯电压和许多其他引脚电压,为什么只有一节电芯失调电压和 Vdiv 失调电压? 为什么它们可以共享相同的偏移?

3、为什么该器件提供三个电流值:CC1、CC2和 CC3? 这三个值之间有何差异? 何时应选择 CC1、CC2或 CC3?  

谢谢、

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    1、在《BQ76952校准指南》(https://www.ti.com/lit/an/sluaa32/sluaa32.pdf)的开头附近、有对不同校准选项的说明-两点校准是获得最高精度的最佳方法、但单点校准也适用于校准电芯电压增益。 BQStudio 只能基于单个电压进行校准、以方便软件使用。 我在校准指南中包含了一个2点校准示例以供参考。

    2. Vcell 失调电压在 TI 工厂进行了调整,因此应非常精确,但考虑到客户电路板布局,还包括了校准。 决定对所有单元格使用一个 VCell 偏移值、而不是对每个单元格使用单独的值。 在器件评定过程中、这可以很好地实现非常好的精度。

    BQ76952 TRM 的第4.3节对其进行了良好的描述。 通常、应使用 CC1进行库仑计数(监测)、并使用 CC2进行即时电流测量。 CC3可用于在较大的时间段内求平均值、并可由用户进行配置。

    此致、

    Matt