This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:TPS7A24:建议 R1和 R2的电流限制为175mA

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960247/tps7a24-tps7a24-recommend-r1-and-r2-for-current-limit-of-175-ma

器件型号:TPS7A24

您好!

如果我们想实现175mA 的电流限制、您能建议 R1和 R2值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrihari、  

    电流限制是通过内部电路实现的、我们不希望 R1和 R2上的值发生变化。 电流限制不可编程。 电流限制的典型值为410mA。 对于具有可编程电流限制的 LDO、您可以查看 TPS7B7701/02。  

    此致、
    Jason Song