This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121出现初始上电问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903117/lm5121-initial-power-on-issue-with-lm5121

器件型号:LM5121

您好、 Garret、

很抱歉耽误你的时间

继续前面链接的问题, 将附上电路原理图和布局

在布局中、C3电容器在 twice..green 上的初始上电期间被烧断、标记为陶瓷电容器、黄色标记为钽电容器(IC LM5121位置标记为粉色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju R、您好!

    感谢您发送原理图和布局。 让我来回顾一下、下周再见。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju R、您好!

    您能否检查 C3是否未向后放置? 您的原理图和布局似乎正常。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    C3电容器仅以正确极性放置在 LO 和 HO 侧的电路中、我使用 了下面给出的两个不同 MOSFET、它在上电期间是否会产生任何影响?

    LO MOSFET :RJK0301DPB-02#J0

    HO MOSFET:PSMN1R3-30YL-115

    此致

    Shiju.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiju R、您好!

    您的 MOSFET 看起来还可以、它们不应在这方面产生任何影响。

    您能否在 VIN、VOUT、COMP 和 SS 启动期间获取波形? 这将有助于调试转换器。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    请找到 我在设计中使用的两个 MOSFET 的以下电气特性数据,并确认问题可能不是由 HO 和 LO MOSFET 部件引起的。

    由于在同一电路板中、我在 HO 和 LO 侧都使用了 PSMN1R3-30TL-115、因此在上电方面没有问题。

    请提供您的反馈

    此致

    Shiju.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    感谢您提供比较表。 由于 LO MOSFET 的上升时间要短得多、因此快速导通时间可能会产生大量振铃、这可能会超过 SW 节点和 C3电容器的额定电压。 因此、C3可能会损坏。  

    谢谢、

    Richard