This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940能否实现同步电流和电压采样?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960229/bq76940-can-bq76940-achieve-simultaneous-current-and-voltage-sampling

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76952

大家好、

我想知道 BQ76940是否可以像 BQ76952那样支持同步电流和电压采样? 数据表显示、BQ76940具有两个用于电压和电流测量的独立 ADC。  

顺便说一下、 同步电流和电压采样意味着什么?

希望得到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、  

    虽然 BQ76940电池电压 ADC 和 CC ADC 同时运行、但不会考虑同步。  电池电压通常按顺序测量、每节电池组5个电池的50ms、CC 运行时间为250ms。    有关更多说明、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua775。  如果发生下拉电芯2电压40ms 的负载、用户将看到 CC 结果中的影响以及电芯2电压差。  BQ76940中的其他2节电池组也会转换电压、但不是同步的、因此最多4节额外的电池可能会从负载中显示一些电压影响。   MCU 可能会看到电池2上的低电压、并期望一些电流导致该值较低、但 CC 显示平均电流。

    在 BQ76952中、可以同时读取电压和电流、这是一个可用于每个电池电压的电流值、该值与电池电压测量的间隔相同。  因此、如果电池电压由于重负载而读数较低、MCU 也可以在该时间看到负载电流。 由于 BQ76952的正常测量时间为3ms、因此上述相同的40ms 脉冲负载情况会影响14节电池。