This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:多兆赫兹开关问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960152/lmg1210-multiple-megahertz-switching-problem

器件型号:LMG1210

你(们)好

现在、我正在处理 LMG1210。

我为 D 类放大器设计了一个使用1210的全桥。

当开关频率大于3MHz 时、它会生成失真波形。

很多时候、LMG1210 5V 电源因过流而关闭。

开关频率低于3MHz 时、它工作正常。

问题是接地反弹吗?

我不会添加任何隔离!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、我们的专家将在下周初回到办公室时回答您的问题。

    谢谢、

    Krystian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    该问题可归因于多个因素、包括 PCB 布局、电路板寄生、偏置不足或不稳定、栅极上的 dv/dt 较高。

    关于电源、请确保去耦电容器的尺寸符合 LMG12010EVM 或与之类似。  

    您还可以在电源和驱动器 VDD/VIN 引脚之间添加限流电阻器。

    此致、

    -Mamadou