Other Parts Discussed in Thread: LMG1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210 你(们)好
现在、我正在处理 LMG1210。
我为 D 类放大器设计了一个使用1210的全桥。
当开关频率大于3MHz 时、它会生成失真波形。
很多时候、LMG1210 5V 电源因过流而关闭。
开关频率低于3MHz 时、它工作正常。
问题是接地反弹吗?
我不会添加任何隔离!!!