This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:UCC27537 VIN+的输入阻抗是多少

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27537, UCC27523
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959710/ucc27537-what-is-the-imput-impedance-of-ucc27537-vin

器件型号:UCC27537
主题中讨论的其他器件: UCC27523

大家好、

我的客户正在使用 UCC27537。 原理图如下:VDD=12V、EN 悬空、IN+来自光耦合器。  

我们发现:

1、移除 R6并测量光耦合器输出 PIN7时、PIN7的电压为12V/0V 方波

2.当我们焊接 R6以将光耦合器 PIN7连接到 UCC27537 IN+时、理论上、UCC27537 IN+还应具有12V/0V 方波。 但我们发现、12V 信号被下拉至某个较低的电压。  

那么、您能否帮助检查这是否是正常状态?  UCC27537 IN+引脚的输入阻抗是多少?它是否会在 IN+引脚上消耗较大的输入电流? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的支持!

    我们的办公室目前因美国假日关闭。  我们将在下周初回到办公室时解决您的问题。

    感谢您的理解!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、您的理解是正确的。 我认为这也不是正常的。

    您能否帮助从电路板上移除 UCC27537并测量  UCC27523的引脚3至引脚2 (而不是从引脚2至引脚3)阻抗? 如果在几百个范围内、则驾驶员可能会死机、请更换新的。

    我还没有找到 UCC27537的旁路电容器和缓冲器级的旁路电容器。 最好为每个都设置一个。

    如果未使用 EN、请将其连接到 VDD。

    希望它能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的回复。

    我们从电路板上移除了 UCC27537、并测量 引脚3到引脚2 (而不是从引脚2到引脚3) 的阻抗。 结果为~230k Ω。 然后、我们找到另一个全新的器件并再次进行测量。 该新器件的引脚3至 PIN2的阻抗也为~230k Ω。

    因此电路板上的器件似乎未损坏。 您对此问题还有其他建议吗? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的办公室现已关闭、将于美国感恩节假期期间关闭。 Mamadou 将在周一回答您的最新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已向您发送电子邮件、同时我将此主题标记为"已解决"

    此致、

    -Mamadou