This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:连接错误

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959837/tps7a4101-wrong-connection-case

器件型号:TPS7A4101

您好!

我的客户对 TPS7A4101有疑问。
他们正在考虑将其与 AC24V 输入和半波整流器电路配合使用。
如下图所示、如果 AC24V 输入错误地连接到输出侧、TPS7A4101是否会损坏?


此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    由于有一个二极管可保护反向电流、因此输出额定电压为48V。 如图所示、在输出端具有24 AC 应该是低损坏风险、 并且应该是可以的。  

    此致、
    Jason Song