This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:LP5910 LDO PSRR 测量

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958337/lp5910-lp5910-ldo-psrr-measurement

器件型号:LP5910

大家好、

对于 LP5910 LDO PSRR 的测试方法、我们有一些问题、

  1. 整个电路
  2. 输入信号源(仪器、纹波振幅设置)
  3. 测量输出

我们是否有相关的应用手册提到了此设置?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    以下是一些应用手册、其中讨论了如何测量 PSRR。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf

    www.ti.com/.../slyt547.pdf

    https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/ApplicationNotes/PSRR/App_Note_PSRR_2_0.pdf

    当我测量 PSRR 时、我将 Omicron Bode 100与 Picotest 的线路注入器模块配合使用。  这假设 LDO 不需要输入电容器。  如果 LDO 需要一个输入电容器、那么您需要一个不同的方法、例如我提供的第一个应用手册中使用的方法、因为波特100 +线路注入器不能在高频率下驱动电容器、同时保持注入电平。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、随附的是一个包含设置和注意事项的方框图的快速 ppt。  

    e2e.ti.com/.../PSRR-Measurement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我们希望使用 TINA 来获取 PSRR 响应。 但结果与数据表不匹配。 我们的 TINA 文件如下所示、您能告诉我设置和仿真步骤吗?

    e2e.ti.com/.../LDO-PSRR.TSC

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    仿真对我来说是正确的。  以下是结果。  TI 传统仿真模型在典型直流衰减、第一个极点和第一个零点方面都是准确的。  您可以看到、它们使用了大约-80dB 的直流衰减、后跟一个1kHz 左右的极点和一个200kHz 左右的零点。  这接近于您在数据表中图11、12和13中看到的结果。

    谢谢、

    斯蒂芬