主题中讨论的其他器件: TPS2373、 TPS23861、
你(们)好,先生
1.我看到 TPS23881不支持自动模式,必须使用 MCU 来 PRRAM,它是否正确
2.如果是第一次设计 TPS23881,我可以首先参考哪份设计指南文档?
3.如果我们只想设计一个端口,我是否可以将引脚悬空或需要下拉?
4.对于90W PD,TPS2373是唯一的一种解决方案,它是否正确?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
1.我看到 TPS23881不支持自动模式,必须使用 MCU 来 PRRAM,它是否正确
2.如果是第一次设计 TPS23881,我可以首先参考哪份设计指南文档?
3.如果我们只想设计一个端口,我是否可以将引脚悬空或需要下拉?
4.对于90W PD,TPS2373是唯一的一种解决方案,它是否正确?
谢谢
您好 Kaileh、
这里有两个功能可以帮助区分。 有自主模式(如 TPS23861中的 TPS23881目前不支持的不需要 MCU)。 在自动模式(TPS23881确实支持)下、MCU 将 IC 设置为自动模式、PSE 将自动执行检测分级和上电。 请注意、除了添加下面 EVM 产品页面中显示的 v5固件 SRAM 补丁外、您还需要 MCU 将 TPS23881设置为自动模式。
由于这是第一次、我建议 您浏览 TPS23881EVM-008用户指南、以帮助您快速入门。 这样、您就可以使用 EVM 并完成设置步骤、从而完全了解如何使用 TPS23881并 评估其性能。 此外、TPS23881还提供了大量有关如何开始使用 GUI 和软件资源的培训材料。
3.对于未使用 的通道,我建议您将 感应和 感应短接地。 栅极和漏极应悬空。
4.如果这 是直通系统(PD 输入和 PSE 输出)、我 建议使用同样适用于 90W 功率的 TPS2372-4。 谢谢!