This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LDO 作为输出滤波器、遵循开关以降低 EMI?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907782/lm5576-a-ldo-as-an-output-filter-following-a-switcher-to-reduce-emi

器件型号:LM5576
主题中讨论的其他器件: LMR14030

您好!

我忙于根据 IEC 61000-6-3 (住宅用 EMI)进行测试、但测试失败。

在我的 PCB 上有2个开关直流/直流转换器:

1个 LM5576以产生13V8

1 LMR14030生成3V3

LM5576上已有缓冲器(根据 LM5576数据表的指示)。

LDO 作为输出滤波器是否是一种好方法?

如果您有其他想法、请毫不犹豫地告诉我。

感谢您的支持!

此致、

Roland。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我们能否共享您的布局以供审核?

    此致。

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我们已经有一段时间没有听到您的回复、我现在正在关闭此主题。 如果您需要更多帮助、请随时再次与 TI 联系。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    我没有收到您的第一封邮件的任何通知...

    您需要哪种类型的数据(光绘文件? 其他?) ?

    此致、

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    如果您有 Altium 文件、请发送(最好是发送)、否则请以 pdf 格式发送所有图层。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我们已经有一段时间没有听到您的回复、我现在正在关闭此主题。 如果您需要更多帮助、请随时再次与 TI 联系。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师