请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 您好!
下午好!
我们几乎可以准备为制造提供电路板、我担心这会损坏整个电路。 我已经阅读了许多论坛文章、并查看了许多参考原理图。 但实际上、我还是担心在没有专家验证的情况下继续进行制造。 因此、我请求您抽出时间。
我已附上设计中的小型原理图、其中 使用 MCP7383IT 对单节锂离子纽扣电池充电、并使用 BQ2900保护电路。 您能否交叉验证原理图是否正确。 唯一让我感到困惑的是 PACK-和 Cell-的连接。 B+和 B-是纽扣锂离子电池的正负端子。
感谢你能抽出时间。
此致、
Adarsh