This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:通过 i2c 接口单独控制每个通道上的电流

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866EVM, LP8863-Q1, LP5569, LP8866-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956472/lp8866-q1-control-current-on-each-channel-separately-over-i2c-interface

器件型号:LP8866-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8866EVMLP8863-Q1LP5569

您好!

我正在使用 LP8866EVM 评估单个高电流 LED 应用、该应用需要精确的亮度控制、而不依赖于 PWM 调光。 我的目的是合并 LP8866上的5个通道以实现我需要的1000mA 电流、并使用12位电流控制寄存器来更改总有效电流。 在评估样本时、编程接口似乎只允许对通道电流进行全局控制、这意味着即使我将所有通道组合在一起、有效分辨率仍然只有12位。 我在这里缺少什么吗? 如果没有、任何人可以推荐不同的器件型号、该型号可提供高达1000mA @<3V 的高分辨率电流控制(单个 LED)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

    您可以对16位 PWM 输入使用模拟调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回答。 我想知道是否可以单独控制通道。 我只会看到全局调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    为了独立控制每个通道、您可以选择 LP8863-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的建议。 在查看数据表时、如果我选择 LP8863-Q1、我将失去专用的模拟调光功能。 LP8863具有"混合"调光功能、可在低电流下利用 PWM 和在高电流下使用模拟调光。 我的设计目标是实现高分辨率纯模拟调光控制。 过去、我们在基于电阻器设定点的恒流驱动器的输入端使用了高分辨率数字电位器。 我可以再次这样做、但希望获得集成度更高的解决方案。

    还有其他建议吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    实际上、我无法理解基于电阻器设定点的恒流驱动器。 它的器件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回顾一下原理图、它实际上不是数字电位器、它是一个专用的12位 DAC、为恒流驱动器的设置引脚馈送电流驱动器、该驱动器专为分压器设计、用于确定设置点。

    https://www.analogue.com/en/products/ad5621.html#product-overview

    将设置的引脚

    https://www.analogue.com/en/products/lt3092.html

    我想这些集成 LED 驱动器内部会发生类似的情况、这些驱动器可通过 i2c 进行编程。

    我正在寻找具有更高电流容量的 LP5569、最好是12位电流控制(LP5569上的8位)等器件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我现在不满足您的要求。 lp8866-Q1与 LP5569完全不同。 LP5569不是汽车器件。 您实际上需要什么? 您的目标应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    您对此问题是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将暂时关闭此主题、因为我尚未收到您的反馈。 如果您有任何其他问题、您可以在此主题中不断提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    可以关闭线程。

    谢谢、