主题中讨论的其他器件:LP8866EVM、 LP8863-Q1、 LP5569、
您好!
我正在使用 LP8866EVM 评估单个高电流 LED 应用、该应用需要精确的亮度控制、而不依赖于 PWM 调光。 我的目的是合并 LP8866上的5个通道以实现我需要的1000mA 电流、并使用12位电流控制寄存器来更改总有效电流。 在评估样本时、编程接口似乎只允许对通道电流进行全局控制、这意味着即使我将所有通道组合在一起、有效分辨率仍然只有12位。 我在这里缺少什么吗? 如果没有、任何人可以推荐不同的器件型号、该型号可提供高达1000mA @<3V 的高分辨率电流控制(单个 LED)。
谢谢、
本