This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:需要 CSS 引脚 FMEA

Guru**** 2386360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959585/tps54020-need-css-pin-fmea

器件型号:TPS54020

各位专家、您好!

是否有人可以为 CSS 引脚提供故障模式分析?

如果 CSS 引脚处于以下情况、我的客户想知道故障影响:

1) 1)断路

2) 2)短接至 GND

3)对 VIN 短路  

谢谢、祝您感恩节愉快!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    安东尼很快就会回复你。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    以下是我们在这3种情况下可以预期发生的情况:

    1)断路:无损坏。 SS 时间非常短、器件将尽快为输出充电。 SS 时间将受到器件电流限制或器件环路响应的限制。

    2) 2)对地短路:无损坏。 由于 SS 引脚是误差放大器的输入之一、因此如果将其保持接地、器件将进行开关、但输出电压将保持在0V 附近

    3)对 VIN 短路:SS 引脚损坏。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Anthony