This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:在复位端子上不出现意外脉冲的情况下、仅停止 UCD3133。

Guru**** 2585035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909976/ucd3138-suddnly-stop-the-ucd3133-with-no-unexpected-pulse-on-reset-terminal

器件型号:UCD3138

我们仍然没有解决。

我们的受管人 UCD3138 仍是一个短暂的停留。

因此、我们测量了复位信号。 但脉冲宽度大约为200nsec 时不会出现意外脉冲。

然后、数字3.3Vcc 和模拟3.3V 上没有意外脉冲、大约200nsec wide.

我们认为某个脉冲会使 UDC3138突然停止。 但是,现在我们不知道。

请向我们提供 您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意外复位可能有两种原因。   

    固件尝试访问非法地址。  在开发固件时通常会发生这种情况。  您可以告诉您、因为它在程序中的特定位置始终如一地发生。

    2. 系统噪音。  电源是一个嘈杂的环境、并且 UCD 上可能会有电源噪声、这会导致复位。   

    我们建议遵循本文档中 UCD 的实用设计指南、以最大程度地降低发生这种情况的风险。   

    http://www.ti.com/lit/an/slua779b/slua779b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们尝试检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了。

    导致电源线不良及其噪声。

    谢谢你。