This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:LDO PSRR

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960121/tps65023-q1-ldo-psrr

器件型号:TPS65023-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65023LM26480

您好!

我无法找到 TPS65023内部 LDO 的任何 PSRR 数据。

您是否有任何数据?

谢谢

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此设备的同事。 由于美国假期、他今天不在办公室、他将在11月30日至20日回到办公室后向您提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    如果数据表中没有 PSRR 规格、则未针对 TPS65023器件收集此数据。

    我不确定这是什么类型的应用、或者您使用 PMIC 为什么 SoC 供电、但您可以查看 LM26480、它是一款类似的 PMIC (2个降压稳压器、2个 LDO)、在数据表中具有 PSRR 规格: PSRR (电源纹波抑制) F = 10kHz、负载电流= Imax、典型值= 45dB