This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:中的频谱分析仪和常用扼流圈 TINA-TI

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909898/lm5122-spectrum-analyzer-in-and-common-choketina-ti

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

如何在频谱分析仪中将 dBV 转换为 dbµV μ s。

我需要从此处添加到模型共模扼流圈:www.we-online.com/.../。   我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    将120 dBV 曲线添加到 dBuV 中、然后得到显示在 dBuV 中的曲线。  或者、您在处理 dB 之前将原始信号放大10^6。

    谢谢、

    Yohao Xi、应用工程学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请更详细地解释如何在 TINA-TI 中执行此操作。 如何在 dBV 曲线中添加120?  

    共模扼流圈呢? 我从 https://www.we-online.com/catalog/en/WE-CMB/下载了它。 如何将其添加到 TINA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用增益为10^6的电压控制电压源来生成要测量的电压的放大信号、然后以 dBV 刻度测量该信号、但曲线实际上代表 dBuV。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    请说明如何在程序中执行此操作、按下哪些按钮?
    我无法理解 this.e2e.ti.com/.../LM5122_5F00_with_5F00_LISN_5F00_rev5.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我从未使用过 TINA 的信号分析器、我无法像您那样找到打开分析器的方法。  但是、该概念应该起作用: 例如、在电路中、您需要分析 Vanalyzeru1的电压节点。  添加电压控制电压源(VCVS)、将增益设置为1MEG 或10^6、然后使用分析器处理此 VCVS 的结果电压、所得结果相当于 dBuV。

    我更新了您的原理图。  从 VCVS 分析节点电压 VUV 应与 dBV 刻度中的 dBuV 等效。   

    e2e.ti.com/.../8272.LM5122_5F00_with_5F00_LISN_5F00_rev5.TSC

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准窗口怎么样?

    也许这是允许您将 dBV 转换为 dBμV μ V 的设置。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法说出、因为我从未使用过此分析仪。  通过将基准电压从1V 更改为1uV、您是否在左侧窗口图上看到了差异?  如果您看到垂直刻度发生了变化、读数相差120dB、那么是的、这是转换为 dBuV 的方法。