This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:启动延迟

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959685/tps92515-q1-start-up-delay

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

大家好、

我捕获了 TPS92515启动延迟(CH2=VLED、CH1=VIN)、发现加电延迟约为500us、启动时间约为150us。

 数据表中是否有此启动延迟规格?

它是否会随温度/过程/Vin/Out 条件而变化?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些因素会导致启动延迟。  例如、如果将 Vcc 电容器设置为1uF、通常需要220us 来将 VCC 充电至 VCC UVLO 电平。  输出上升时间可能会因 LED 两端的电容器或驱动器上的输出电容器以及 LED 灯串电压而异。  如果引导电压较低、TPS92515需要循环开关节点、以便为引导电容器充电。  此拓扑可以快速启动、但仍受电容器充电时间的限制。

    此致、