This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5023:LM5023MMX-2/NOPB

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28C42
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958839/webench-tools-lm5023-lm5023mmx-2-nopb

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28C42

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

输入电压范围:350~750Vdc 
输出电压:150Vdc
输出电流:3A 是否可以使用 LM5023 QR 反激式控制器? 是否有可用于此设计的设计工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5023具有设计工具、参考设计和软件模型。

    您可以在以下链接中找到它们。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在运行 WEBENCH 后显示"在 WEBENCH 中、大于100W 的输出功率不支持器件和拓扑"  

    以及我可以做什么  
    我的直流/直流转换器规格为:

    输入:DC 385V~DC830V

    输出:直流150V 3A =450W

    你有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于大于250W 的功率、由于 RMS 电流较高、您将使用前向转换器而不是反激式转换器。

    您的输入范围大约为2至1、因此这不是问题。

    如何使用 UCC28C42转发2交换机。  如果您在设计方面需要帮助、请使用标题中的 UCC28C42开始新的线程、以便我们可以指派正确的 TI 应用工程师来帮助您进行设计。

    此致、