请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5023 主题中讨论的其他器件: UCC28C42
工具/软件:WEBENCH设计工具
输入电压范围:350~750Vdc
输出电压:150Vdc
输出电流:3A 是否可以使用 LM5023 QR 反激式控制器? 是否有可用于此设计的设计工具?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.