请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62400 大家好、
我的客户正在使用 TPS62400进行电源设计。 它们具有软启动要求、规格为100ms、由 RC 时间常数设计。 他们想咨询您、是否对其电路有顾虑和建议、如下图所示。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.