This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请#39;直流/直流开关稳压器#39;建议。

Guru**** 2651305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, LMZ30602, TPSM82821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959777/request-for-dc-dc-switching-regulators-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS82084LMZ30602TPSM82821

客户请求提供"直流/直流开关稳压器"建议。

我目前正在使用 MPM3810 (单片电源系统公司)、我正在寻找 TI 的替代产品。

我们请求竞争产品建议。 (价格、供应、特性)

请快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    感谢您考虑 TI 解决方案。

    在我提供建议之前、您是否在寻找固定输出电压(1.2V、1.8V、2.5V 或3.3V)? 您是否考虑使用 MiroSiP 封装或仅采用 QFN 封装?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel

    我会询问客户并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel

    在与客户核实后、当前正在审查的产品是'MPM3810GQB'的 MPS 产品、如下所示。

    -Pakage:QFN-12

    Vo 范围:可调节

    如果可能、我希望 QFN Pakage、但如果您对其他封装有任何建议、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    您可以考虑采用 QFN 封装的 LMZ30602 (2A)。  还有其他器  件(TPSM82821 - 1A;TPS82084 - 2A)可调节输出电压功能、但它采用 USIP 封装。 请参阅 以下数据表以供参考。

    此致、

    Excel