This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:COMP 上的驱动电流

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960256/tps54331-drive-current-at-comp

器件型号:TPS54331

大家好、团队、

 

COMP 引脚的电容负载是否有任何限制?

例如、如果将100uF 电容放置在 COMP 上、则超出规格。

是否存在问题,这些问题被过流损坏或无法充电等。

(COMP 100uA 时的输出电流是否为?)

 

您还可以共享最大过流限制数吗?

如果我们可以提供该编号作为参考、这将对客户有所帮助。

 

谢谢、此致、

米希亚基

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    添加大电容器不会损坏 IC、同时会影响整个环路性能。

    最大电流限制约为8.1A。