This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5140:振荡器频率。

Guru**** 2648915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959380/tps5140-oscillator-frequency

器件型号:TPS5140

大家好、

您能告诉我 TPS5140振荡器的容差吗?

我的客户发现振荡器频率因批次而异。
它们在135kHz 中心设计、但有些频率为120kHz。
除了外部电容器外、器件容差的可能原因是什么?

数据表指定了典型值、但可以考虑多大的变化?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    请给我一两天时间来查找数据。 这是一个旧部件。

    我将在获取数据后返回给您。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lishuang,

    感谢你的答复。
    我将等待您的回答。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    当然、我将对此进行研究。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    很抱歉告诉您、我们找不到该旧器件的生产数据或 ATE 测试数据。  

    理论上、它使用内部电流源对外部电容器进行充电和放电以获得一个三角形、然后比较低于 Vos (ch)和 Vos (cl)的电压以获得时钟脉冲。 因此、有一些因素会影响频率:

    如上所述、电容器变化。

    Vos (ch)和 Vos (cl)变化如下所示。

    比较器传播延迟变化。

    但我无法估计它可能有多大的变化。

    您可以尝试找到一个频率为135KHz (A)的板和一个频率为120kHz (B)的板、然后交换其振荡器电容器并再次测量频率。 我们可以排除电容变化的影响。

    还有一个问题、为什么选择旧器件 TPS5140? 我知道您的应用请求吗? 我想检查我们是否为您的应用提供了新的解决方案。

    谢谢、

    Lishuang