请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 大家好、
我们有9~36V 输入电压至12V 输出电压、100W 应用。
我们可以看到、TPS55288数据表显示、启用时默认输出为5V。
因此、对于应用、每次都必须通过 I2C 设置输出电压。
我们是否应该添加一个 EEPROME 来控制 TPS55288、并且我们不需要每次都设置输出电压?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.