This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:VOUT 的 EEPROM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909644/tps55288-eeprom-for-vout

器件型号:TPS55288

大家好、

我们有9~36V 输入电压至12V 输出电压、100W 应用。

我们可以看到、TPS55288数据表显示、启用时默认输出为5V。

因此、对于应用、每次都必须通过 I2C 设置输出电压。

我们是否应该添加一个 EEPROME 来控制 TPS55288、并且我们不需要每次都设置输出电压?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     如果客户具有固定的输出电压、他们是否可以使用外部反馈电阻器在没有任何 I2C 控制的情况下进行调节?  

    此致、

    程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、Gary、

    感谢您发帖。 如果输出电压为固定值、则可以使用 TPS552882而不是 TPS55288。 TPS552882与传统 IC 类似、使用反馈电阻器来确定 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

     是否有有关 TPS552882的 RTM/样品计划?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    RTM 日期大约 在今年年底。