This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:DPWM0B 和 DPWM1B 的 PSFB 问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908561/ucd3138-psfb-question-with-dpwm0b-and-dpwm1b

器件型号:UCD3138

各位专家:

我希望使用 PSFB 在 DPWM3B 和 DPWM2B 打开时实现 DPWM1B。

当 DPWM3A 和 DPWM2A 同时导通时、DPWM0B 打开。

请参阅以下时序、

如何设置 DPWM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您要问什么。  如果您需要的是3A 和2A、这与您已经拥有的0B 基本相同。   

    您添加了两条红线、但它们分别位于2A 和2B 上、并且不清楚哪一条导通、哪一条关断。

    此外、您是否希望死区时间在任何位置、还是希望它与边沿完全同步?   

    如果您只需绘制另一个波形即可显示所需内容、这将会大有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    当 DPWM2A 和 DPWM3A 都打开时、我需要一个由 DPWM0B 开启的信号(作为绿线)、当 DPWM2B 和 DPWM3B 都打开时、另一个由 DPWM1B 开启的信号。 (红线)

    它将与 PSFB 一起使用。

    请参阅以下时序、

    DPWM0B = DPWM3A 和 DPWM2A

    DPWM1B = DPWM3B 和 DPWM2B

    我需要死区时间 与边沿完全同步。

    如何使用 DPWM1B 和 DPWM0B 设置 DPWM?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它已经为您设置了、除了死区时间。  如果您可以通过电子邮件向我发送个人消息、我可以在 PSFB 上向您发送一份初步文档、为您提供有关设置死区时间的更多指导。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭这个、因为我没有听到您的声音。