This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:询问有关 TPS22913的设计问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909897/tps22913-asking-for-the-design-question-on-tps22913

器件型号:TPS22913

大家好、

客户正在设计 TPS22913。

请您对以下问题提供意见吗?

Q1:在 TPS22913B d/s 中、TPS22913B 具有快速放电功能。

但是、客户发现断电后输出3.3V 缓慢下降。 如何验证此快速放电功能?

问题2:客户使用 T1000 IC 的 GPIO 来控制引脚上的 TPS22913B。 (B2)。

客户将 R23更改为和电容器、因为客户使用 R23 (电容器)和 R22作为 RC 延迟。

TPS22913在上电阶段保持“悬空”状态的时间很短,直到 T1000发送使能信号。

这是可以接受的吗?

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    欢迎使用 E2E!

    TPS22913B 在禁用时具有 QOD 放电功能。

    输出的总下降时间是多少?

    电路中的输出电容是多少?

    为负载提供了多少电流?

    我不确定您也提到了哪些 R23和 R24组件、但引脚上的组件不应悬空。 为了实现适当的 RC 延迟、客户可以在 ON 引脚上创建一个分压器电路、其中电阻器与电容器和 TPS22913并联。 当导通引脚上没有信号时、这将使导通引脚保持悬空。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    请参阅此处的更新原理图。

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    客户可以将 R23更改为电容器、并在 R22上放置一个电阻(不是0欧姆)、从而为 TPS22913B 产生 RC 延迟。 ON 引脚仍不应悬空。 如果信号 CHIP_EN 能够向 ON 引脚发送0V/LOW_GND 信号、则无需添加其他组件。 如果 CHIP_EN 信号在禁用时保持悬空、则必须添加一个与 R23并联的电阻器(即从 ON 引脚连接到 GND 的电阻器)、以便在器件禁用时使 ON 引脚保持悬空。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的反馈。

    输出的总下降时间是多少? 超过160ms。 蓝色线是输出电压

    电路中的输出电容是多少? C16 100nF

    为负载提供了多少电流? 客户无法测量此电流。 您希望为该电流测量执行什么操作。

    TPS22913B 应具有放电功能。 请您提供评论、为什么输出电压放电缓慢?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    在禁用开关的同时、VIN 是否也会下降?

    您是否能够使用负载开关的 VIN、VOUT 和 ON 引脚上的信号获得示波器截图?

    此致、

    Andy Robles